主题中讨论的其他器件: TVS2700、TVS2200 、 TPS25948、TPS2663
工具与软件:
您好!
我使用的是使用14V 和24V 电压轨的紧凑型电路板。 它具有三个电压轨、一个用于24V、两个用于14V、并需要过流、过压、欠压和可能的反向电流保护。
我正在考虑使用三个 TPS25983器件作为带有反向阻断 MOSFET 的保险丝(每个连接器一个)。 我还计划在输出端添加 TVS 二极管、以实现瞬态和 ESD 保护。 14V 电压轨的最大电流为6安培、24V 电压轨的最大电流为4安培。
我的问题如下:
-
24V 电压轨保护:TPS25983的最大额定电压为30V、这没有为 TVS 二极管的选择留下太多空间。 我考虑了 TVS2700平缓钳位、但其最大钳位电压为32V、高于 TPS25983的限值。 不过、我认为 TVS2200的14V 电压轨没问题。
-
空间限制:此电路板空间非常紧凑、因此、由于尺寸的原因、添加理想二极管控制器和 MOSFET 来代替 TPS25983可能并不可行。
-
这对我来说很重要、因为反向阻断 MOSFET 开启时会出现问题。 如果处于关断状态、TVS2700也可接受、因为 MOSFET 具有较高的额定电压。
我的问题:
-
考虑到 TPS25983的最大额定电压为30V、有何建议可保护 TPS25983在24V 时免受瞬态影响?
-
是否有办法调整电路、以在不超过电压限制的情况下获得适当的瞬态保护? 也许可以向反向阻断二极管添加一个比较器来检测瞬变并快速关断反向阻断 MOSFET?
-
在空间受限的情况下、TPS25983是否有适合您的紧凑型替代产品?
我选择 TPS25983的主要原因是其尺寸小且集成了反向阻断 MOSFET。 但考虑到空间限制、我愿意接受其他想法。
提前感谢您提供任何建议!