This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:客户能否移除 PMP15032参考设计中的 LMP7701MF?

Guru**** 2519290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5137-Q1, PMP15032, LM5143A-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451869/lm5140-q1-could-the-customer-remove-lmp7701mf-in-the-pmp15032-ref-design

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP15032LM5143A-Q1LM5143、LM5137-Q1

工具与软件:

Dears、

我的客户计划在应用中使用 LM5140作为降压转换器:VIN=24V、Vout=5V (最大电流40A)、它们将  两相输出组合在一起、并参考我们的参考设计 PMP15032。

他们想确认    参考设计 PMP15032的参考原理图中使用的 LMP7701MF 的功能、是否可以将其移除以节省成本?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我建议改用 LM5143控制器、因为这样便不需要 COMP 缓冲区。 LM5143A-Q1的汽车等效性能。 此外、如果需要80V 额定输入电压、请查看 LM5137-Q1。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andrew。