This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:LM5148输出线圈会产生噪声并在空闲时变热

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449956/lm5148-lm5148-output-coil-makes-noise-and-gets-hot-at-idle

器件型号:LM5148

工具与软件:

大家好、我要尝试使用 LM5148进行数据表中的第3个设计。 我已选择数据表中的元件并设置电路、但 LM5148和 Lout 线圈缓慢升温、并且 Lout 线圈中出现声音。 您能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Talha:

    我有几个请求:

    1.请填写此设备的快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/download/LM5148-LM25148DESIGN-CALC 并与我分享?  

    2.请分享您测试系统的设备的工作条件是什么? (输出电流、输出电压、输入电压等)。

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5148_5F00_LM25148_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A4-_2800_2_2900_.xlsm Elimden geldiğince doldudum.

    Iout=8A

    VOUT=5V

    VIN = 50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Talha:

    少量意见/评论:

    HO 和 LO 节点上存在大量振铃(LO 开关节点上的电压最小值为-2V、最大值为6.8V - 这超过了引脚的绝对最大额定值、可能会导致器件损坏)。 如果探测效果不好(我在示波器上看到捕捉模糊-请确保您正确捕捉了波形)或布局需要改进-从 HO 到 MOSFET 栅极路径上的布线电感可能会导致此振铃。 请参阅数据表中提到的布局建议。

    2.器件似乎在 ~400kHz 的频率下工作、该频率接近编程的频率。 我最初猜测电感器可能达到饱和、您能告诉我电感器器件型号吗? 高负载时电感器噪声和发热通常是由于电感器达到饱和。 如果可能、您也可以通过查看电感器波形来对此进行交叉检查。   

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器编号: 74437368022 (Würth Ω Electronic)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些努力、我设法使它正常工作。 我将输出电感器替换成了10uH、并向 Cboot 电容器添加了一个100nF 电容器。 空闲时稳压器正常工作、但当我开始消耗电流时、我会听到电感器发出噪声、当电流达到3.2A 时、它开始变热、如图所示。 我认为它需要进一步优化。 您对如何更好地进行优化有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Talha:

    引导电容器应该为100nF、无需更高的电容、因为它需要由 VCC 电容器充电而不会使其放电过多。 快速启动文件不正确、因为 Cout 不是188uF。 每个47uF 陶瓷电容器将在5VDC 时显著降额(每个可能为~20uF -请查看电容器数据表中的随电压降额曲线)。 如果在随附的快速启动中输入 Cout = 80uF、建议的补偿值为4.22kΩ、10nF 和150pF。

    e2e.ti.com/.../LM5148_5F00_LM25148_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A4-_2D00_-48Vin-5V-10Aout-at-440kHz.xlsm

    根据随附的快速启动、纹波电流在2.2uH 下高达47%、这将导致高磁芯损耗(请查看 Wurth 损耗工具)。 然后、10uH 过高、从而导致低纹波电流、电流模式控制的斜坡极小。 我认为、如果您使用该 Wurth 系列、此处的2.8-3.3uH 是理想选择、可提供30-35%的纹波电流。 或者、使用具有以下损耗的 Cyntec VCHA105D 2.2uH:

    https://www.cyntec.com/CoreLossCalculator.aspx?id=7

    此致、

    TIM