This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:涂覆 TPS63806YFFR 和放大器;TPS62746YFPx (带 Dowsil 1-2577)

Guru**** 2507365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447658/tps63806-coating-tps63806yffr-tps62746yfpx-with-dowsil-1-2577

器件型号:TPS63806

工具与软件:

尊敬的团队:

您能评论一下 TI 是否为 采用 Dowsil 1-2577保形涂层的 TPS63806YFFR 和 TPS62746YFPx 涂层提供任何支持吗?

问题是、这是否会以任何方式损坏器件。

谢谢!

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Daniel、您好!

    需要同事的帮助以进一步确认。 请等待我的更新。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danniel:

    我同事的反馈是客户目录均基于同一 BOM、如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我不明白。 我们是否有这种涂层的经验? 我们是否可以提供任何支持?

    "客户的目录都基于同一 BOM "-如何解释此行?

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    以 TPS63806为例、我们进行晶圆级涂层、无法添加 Dowsil 1-2577。 应该在元件和 PCBA 级别上完成。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    特别是这部分、"...我们在晶圆级别进行涂层、不可能添加 Dowsil 1-2577"

    客户 计划在我们的 PCBA 上使用保形涂层、在两个组件上涂抹

    这是他们可以做的事情、还是在这样做时有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    好了、我们与其他 IC 具有相同的工艺、因此应该可以在我们的器件上使用涂层。 实际上、我想它更多地依赖于 PCBA 大楼的过程控制。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。 由于 Daniel 现在不在、我将负责解决这一客户问题。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adam、

    幸会。 如果您需要有关此主题的进一步支持、请告诉我。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    对于要检查或测量的关键参数、验证 PCBA 流程以及 我们是否可以推荐/分享任何测试程序、您是否有任何建议?

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adam、

    不可以、我们没有这样的参数值得推荐、实际上、我认为来自客户的流程工程师应该成为此主题的专家、而不是供应商。

    此致

    TAO