This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772EVM-HP:GUI 问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452805/lm51772evm-hp-gui-questions

器件型号:LM51772EVM-HP
主题中讨论的其他器件:LM51772

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将 GUI 与 LM51772EVM 配合使用。 我想通过 GUI 实时更改 Vout。 除了调节滚动条之外、我们还需要发布任何其他器件吗? 我试图改变它、但 Vout 保持为20V。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    要通过 I2C 调节 VOUT、LM51772的 FB 引脚需要连接到 VCC2。

    在 EVM 上、可通过在 JP6引脚4-5上设置跳线来实现这一点。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    它的工作原理是这样。 谢谢你。

    罗伊