This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63807:从3.0V 到4.4V 在5V 电压下输出2A 的替代器件

Guru**** 2505135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63807, TPS63806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452818/tps63807-alternative-part-to-output-2a-at-5v-from-3-0-4-4v

器件型号:TPS63807
主题中讨论的其他器件: TPS63806

工具与软件:

您好!

我们正在寻找采用 BGA 封装且输出至少2A 电流和5V 电压的升压稳压器。 输入电压3.0V - 4.4V。

当然、有大量升压可供选择、但其中许多是规定为1.5A 或更低的电流、而许多并未明确指定为5V 输出(但通常为3.3V)。 此外、在线选择指南不允许对输出电流进行滤波(有一列但没有值)。

在我看来、TPS6380x (TPS63807)可以胜任这项工作、但它也似乎有点超额完成这项工作。

问题:您能否推荐一些其他器件型号来完成这项工作、理想情况下、该型号的价格将低于 TPS6380x (每千片0.9美元)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为您的应用推荐 TPS63806。 该器件具有比 TPS63807高的电流限制以支持更高的输出电流。

    我认为这种情况的主要挑战不是输出能力、而是热保护的风险、 如 Carafull。  

    此致

    TAO