This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:电池插入到充电开始的时间

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451163/bq24133-the-time-the-battery-is-inserted-to-the-start-of-charging

器件型号:BQ24133

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 BQ24133 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

从电池插入到开始充电、BQ24133应准备多长时间?

我想花1.5秒的时间、这可以吗?

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    基于以下数据表图:

    达到600ms。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的答案。

    我还与客户分享了9.3.15电池检测、因为我相信它解释了它的工作原理。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi