This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:如何确认过流保护是否正常工作

Guru**** 2509215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451154/bq24133-how-to-confirm-the-operation-of-overcurrent-protection

器件型号:BQ24133

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 BQ24133并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想检查 BQ24133数据表9.3.13中所述的电池充电侧过流保护的工作情况。

您能告诉我们如何确认吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我正在研究这个问题。  该规格项在测试仪上进行了测试、但测试仪将 IC 置于我无法共享的测试模式。 我会在周中回复。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我咨询了我们的产品测试团队、他们将充电器置于测试模式、并测试电流的按比例缩小版本。  因此客户无法这样做。  在其他器件上、我已经通过在 EVM 上执行以下操作来测试了类似的 OCP 规格:

    1.将 SRN 和 SRP 之间的电流检测电阻短路-这会将充电器变为调节输出电压的降压转换器

    2.使用电子负载、甚至在 GND 和输出电压之间连接一个功率电阻、以应用快速上升负载瞬态 >= IOCP_HSFET=6A。  请注意、负载和 EVM 板之间的引线需要非常短并绞合、以更大限度地减少电感、否则上升时间可能太慢

    3.监控 PH 节点和电感器电流以查看 HS FET 导通时间- VOUT 应在占空比= OCP/VIN * FSW 预测之前关闭 FET

    如果电感器的 Isat << 6A、则电感器将饱和、导致电感器电流尖峰并触发 OCP。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    让我确认一下。

    您是否提及您介绍的方法(1.到4.) 应用于 BQ24133?

    如果是、我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    有。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi