This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:PoE PD 控制器

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-383, PMP9563, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441243/tps23754-poe-pd-controller

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP9563

工具与软件:

你(们)好

在我使用全新的  TPS23754EVM-383评估板进行测试时、它可与48V 有源 PoE 适配器(PSE)配合使用。

但无法用于24V 无源 PoE 适配器(PSE)。  

在两种情况下均为相同的5W 负载。

TP4与 TP10之间测得的电压为23.6V。

所有跳线都处于默认位置。

请传达您的宝贵建议、以便能够无缝地使用两个适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijo:

    感谢您发送编修!

    您需要使 PPD-PoE > 1.55V 以启用24V 无源 VSS 注入器。   

    您需要短接 D2、将 R4更改为~8k、按下图配置 J6 & J8 & J7  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我做了上述更改并进行了测试。

    对于48V 有源喷油器、其工作正常。

    对于24V 无源喷油器、输出连接器 J2上仅提供9.6V 电压。 LED D12亮起、但 D21熄灭。

    最初在 R4~8K 时、Vppd 至 VSS (TP1&TP10之间的电压)仅为1.5V。 我将 R4值更改为9K、然后将 Vppd 至 VSS 变为1.8V。 但输出和指示灯 LED 没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijo:

    它可能达到最大占空比限制~70 - 80%。 如果 t1的匝数比是 PRI:SEC:AUX = 1.8:1:1、则需要更改 t1。  更 改为1.2:1:1

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    是的、我的 TPS23754EVM-383电路板配备 Wurth-750311320的正向变压器、 其匝数比为  1.8:1:1

    EVK Bom 中提供的其他兼容且可用的变压器是 Pulse-PA2649NL、其匝数比为 1.77: 0.92: 1.

    您能建议一些具有匝数比的正向变压器吗 1.2:1:1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijo:

    找不到1.2:1:1的合适变压器。 您可以尝试 具有1:1:1的 FCT1-120D3SL 或要求使用一些定制变压器。 在输入电压为24V 时、1:1:1需要~50%的占空比。 谢谢!

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您提供的信息。

    我认为 Coilcraft 变压器的可用性是一个具有挑战性的因素。

    您能否共享 从22V 到50V 输入(无源和有源)具有12V 输出的任何 PoE 应用电路

    @ PoE/PoE+(12W/25W)额定功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijo:

    抱歉、我 找不到合格的设计。  在此功率范围内并具有宽输入电压时使用反激式拓扑更为常见。

    PMP9563和 TPS23754EVM-383都是使用交流正向的12V 输出。 但它们都需要36 - 57V 输入电压。   

    请告诉我、反激式拓扑是否也很适合您。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、今天我测试了 GATE 1周期、发现使用24V PSE 时、该周期约为75%、使用48V PSE 时、该周期约为50%。

    但它可以使用该9V 平稳地驱动负载。

    希望使用 匝数比为的 Pulse-PA2649NL 获得更好的结果  1.77: 0.92: 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    如果设计具有12V 输出、也可以使用反激式转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijo:

    感恩节假期回来时、请预计回复延迟。 谢谢!

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijo:

    您可以检查下面的反激式变压器可以支持9 - 57V 输入电压  

    https://www.we-online.com/components/products/datasheet/750344488.pdf

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您分享 Wurth 的宽输入电压反激式变压器"750344488"的详细信息。

    我能否将此变压器与  TPS23754 PoE 控制器芯片配合使用来制作12V 输出 PoE PD?

    我的意思是、修改 TPS23754EVM-420EVM 的原理图。

    如果是、请分享所需的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijo:

    我们的 PoE 团队目前已离开办公室、我们将于12月17日回来。 很抱歉耽误你的时间。

    BR、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我在 TPS23754EVM-383 EVK 上将'Wurth-750311320'变压器替换成了'Pulse-PA2649NL'。

    但现在输出电压在1.8V 至11.8V 之间切换、频率为16.6Hz (对于24V 和48V PoE PSE)。

    在该 EVK 中、PPD 引脚设置为高于1.55V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijo:

    此 变压器仅适用于反激式转换器。 请问您是否也将电路从正向转换器更改为反激式转换器? 如果是、您能否与您分享更新后的原理图。

    如果有输出为12V 的设计、也可以使用反激式转换器。

    此致、

    Diang