This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100EVM:需要 VCL、TH 和 AMP;Klim 值

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452068/tps1h100evm-need-vcl-th-klim-values

器件型号:TPS1H100EVM

工具与软件:

在我们对 RLIM 电阻器执行降额时需要 VCL、TH 和 Klim 值

如果没有任何电压或电流、我们就无法这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:

    根据数据表、VCL、th = 1.233V、Kilim (KCL)= 2000。

    此外、还指定了总电流限制变化、请参阅下面的。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSNS 电压可以高达5V、此引脚电压是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:

    VSNS 将被钳制在 VCS、h (最大4.9V)。

    谢谢!

    Patrick