This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77207:BQ7720702DSSR UVP 问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451278/bq77207-bq7720702dssr-uvp-problem

器件型号:BQ77207

工具与软件:

使用 BQ7720702DSSR 为4节电池提供保护。 我将参考所附图片来解释它。
由于使用四个电芯、因此使用 V1至 V4、而 V5至 V7与 V4短接。
RIN 采用1k Ω。
此时、UVP 运行、因此 FET 输出没有出现。
我检查后、V4~V7端口的电压降至0~1V、这被判定为过流引起的压降。 测量 V4端口电流时、确认11 mA 流过最大值。 当我在 Rin 上使用0 Ω 时、没有应用 UVP。
在数据表中、Vn 为0.3 μ A、但我想知道它为什么会流向11 mA。
如果您使用 RIN 900~1100Ohm 作为基准、则会出现压降、并在使用该电阻时激活 UVP。 Rin 应该使用什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ:

    您能将您的原理图发送出去吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是下图所示的电路图。 请查看它。 谢谢你。

    此致、

    HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ:

    原理图对我来说没问题。  

    您是否尝试过在 IC 出现故障时更换 IC?

    当您提到高压降时、您是说在使用~1k Ω 的输入电阻器时会看到高压降?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    组装并测试两个电路板时、两个电路板都显示相同的症状。
    下面是当前测试进度的摘要。

    1、从 V4断开 V5到 V7的端口(印刷电路板线路切断)后,电源通过电阻(1k,300欧姆)输入 B+。 ->出现相同症状(端口电压下降)。
    2.在没有电阻的情况下直接向 V5施加 B+电压->不会出现压降。 然而、在过充电测试期间会发生 UVP。
    3.检查后发现 V1口出现压降->电阻被移除,电流由 DMM 测量,电流没有下降,电流向上流至11 mA。
    4.上述状态下的过度充电测试->在 V5至 V7端口触发。

    请再次检查 V4到 V7的连接是否正确。
    此外、如果您可以检查是否有任何关于 IC 损坏的报告是由连接期间的 ESD 或浪涌电流造成的、我将不胜感激。
    感谢您的积极响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。 我将在电路图中针对 R10和 R11使用2.4M Ω、是否存在损坏 DOUT、COUT 和 IC 的任何可能性?

    此致、

    HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ:

    R10/R11应该属于2.4M Ω、不会损坏器件。

    原理图中的连接看起来可以、所有 VC4到 VC7之间应该短接、如图所示、这没问题。

    您可以通过焊接 MOSFET 和2.4M Ω 电阻器进行测试、看看 COUT/DOUT 状态如何?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon