This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:用于电流限制的设计工具

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448314/tps23754-design-tool-for-current-limit

器件型号:TPS23754

工具与软件:

你(们)好  

您是否有设计工具可用于检查 TPS23754电流限制设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    我们的 PoE 团队目前已离开办公室、我们将于12月17日回来。 很抱歉耽误你的时间。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    TPS23754的 RTN 电流限制无法配置。

    浪涌电流的限制为100 - 180 mA。 完全开启的电流限值为850 - 1100 mA。 超过此值将触发折返保护。

    此致、

    Diang