This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:EMI 故障

Guru**** 2522790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452361/bq25620-emi-fail

器件型号:BQ25620

工具与软件:

尊敬的 TI:

我现在使用 BQ25620开发工程。 但n`t 不能通过 EMI。

IOUT:1A、2A

频率:60kHz、108KHz

期待您的回复。

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:  

    请参阅我的以下有关建议的 BQ25620 EMI 抑制技术的评论。  

    1)在 PMID、SYS、VBUS (可选)和 BAT (可选)处添加一个1nF 电容器。 目的是添加该高频电容器、该电容器在100MHz 至200MHz 范围内工作、以将高频噪声返回到 GND。  

    2)在 SW 引脚和 GND 之间添加缓冲电路(电阻器和电容器)。 使用 R = 1 Ω 且 C = 15nF 作为基准、但 TI 建议尝试多种不同的组合、从而使您的定制 PCB 设计获得最佳效果。  

    3)在 BTST 引脚和 SW 引脚之间添加与 BTST 电容器串联的电阻器(0 Ω 至5 Ω 范围)。 目的是降低开关压摆率。 我们不建议使用超过5欧姆的电阻器值、因为这会开始对转换器效率产生不利影响。

    此致、

    Garrett