Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
我正在尝试通过 I2C 总线在 BQ27220上触发 OCV_CMD、并为 INT_POL 和 INT_OCV/INT_FOCV 配置了 Operation Config B、以便可以在执行 OCV 测量时看到 GPOUT 信号切换。
不过、我在 BQ27220 EVM 板上进行了尝试、也在您自己的产品上使用了 BQ27220。
总之、当我发出 OCV_CMD (000c)时、我无法看到 GPOUT 脉冲。
是否有特别措施可以查看 GPOUT 信号切换?
1)在我可以测试以复制的示例中、您是否有一些配置或 I2C 流?
2) 2)通过 I2C 发送 OCV_CMD 后、我可以在 STATUS 寄存器中设置 OCVCOMP 和 OCVGD 位时查看。 然后如何读取已计算的 OCV 值?? 在 TRM 中尚不清楚如何回读计算值...
请提供帮助