This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041-N-Q1:LM4041-N-Q1晶体管选择?

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445019/lm4041-n-q1-lm4041-n-q1-transistor-select

器件型号:LM4041-N-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA228

工具与软件:

您好、先生、

我需要为 LM4041设计如下所示的电流源。 该原理图来自 LM4041数据表。

1) 1)我是否可以使用 MMBT3906 (SOT23封装)来替换2N2905和2N3964?  

2) 2)是否有其他建议的器件缓冲器小型 SMD 封装晶体管用于此目的?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4041-n-q1.pdf?ts = 1732872103109&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    1.  MMBT3906适用于此应用。
    2. TI 没有推荐 用于此应用的 SMD 封装晶体管。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    为了我的厌恶。 我将原理图修改为 bleow。 您可以再次检查此应用程序是否正常?

    1) 1)+15V 更改为 +12V

    2)  2N2905和2N3964更改为 MMBT3906*2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    这两种更改都适用于此应用。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我想知道为什么在此电源上需要使用两个 BJT 吗?
    如果它使用一个 BJT、是否存在其他缺陷?
    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    该器件采用两个晶体管、可提供具有更高电流能力的拉电流能力。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果我在该原理图中使用 LM4051-ADJ、  典型基准电压为1.21V。

    我想知道1.24V 如何获取它? 或者我需要 按如下方式修改公式?

    Iout=1.212/R1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    是的、您可以使用 LM4051-ADJ 获取更精确的并联基准并按照说明进行修改。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    公式中的电压不需要固定为1.24V、对吧?  因为公式在 datashee 上为固定电压1.24V。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    公式中的电压不需要固定为1.24V、对吧?  因为公式在 datashee 上为固定电压1.24V。

    当我使用下面的原理图时、公式需要更改为 Iout=1.212V/R1?  
     

    以下参数来自数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    是、在公式中使用 EC 表值1.2V 是最准确的公式。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:  
    明白了。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我还有一个问题需要与 您确认。

    以下是正常原理图。

    当我移除 R5时、VM2 (BJT VEC)上的电压为0.62253V、VM3上的电压为11.38V

    . 我可以知道这些电压来自哪里吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    这可能是仿真的一个特性、如果在工作台上进行测试、则可能不会发生这种情况。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    明白了。  

    另一个问题需要与您确认。

    如果我修改了下面的参数。 我可以获得与之前原理图相同的电流。

    1)我是否知道这种变化的任何副作用?

    2) 2)我是否可以知道此修改的电流源限制范围是多少? (?uA~?mA)

    修改参数:

    输入电压= 5V

    Rs = 24KΩ Ω  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    LM4041的最大电流是保持以下特性的约束条件:

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    1)这个正向电流位于 LM4051最大电流上、对吧?

    1) 1)我想知道为什么 数据表中的电流源限制范围是低限? (1uA~100mA)

    3) 如果我修改了下面的参数。 我可以获得与之前原理图相同的电流。

    1)我是否知道这种变化的任何副作用?

    2) 2)我是否可以知道此修改的电流源限制范围是多少? (?uA~?mA)

    修改参数:

    输入电压= 5V

    Rs = 24KΩ Ω  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    是的、LM4051的最大正向电流为10mA。

    2. 在原始 LM4041数据表中、设计是为了制造一个100mA 电流源、因此上限为100mA。 对应于 2N2905的集电极截止频率下限。  

    3.对于 R2、您需要将其设计为 VCATHODE/R2小于20mA (最大反向电流)但大于65uA (Irmin)。 改变输入电压和 ANODE 电阻(R2)会改变流经 LM4051 IC 的电流。 我们所做的是、208uA 最小值将流经 IC 、从而保证适当的最小工作电流、应该没有负面影响。  

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我们所做的是、208uA 最小值将流经 IC 、从而保证适当的最小工作电流、应该没有负面影响。  

    1) 24KΩ 电流208uA -> 5V/μ s = 208uA

    2) 2)我计算通过 TINA 上 LM4051的电流、电流为98.12uA。

    我可以知道哪一个是正确的电流吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我将使用该电路进行电流吸收、使用一个电阻器(R2)用于 INA228检测 R2上的电压、如下所示。

    1)这是好吗?

    电流源= 1.2xxV/68R 17mA

    VIN = 5V

    2)当我把 R2(>170R)增加到某个值时,电流将开始下降,如下所示。 我可以知道造成这种跌落的根本原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    1.通过 LM4041的电流应为208uA、因为您需要通过24k Ω 输入偏置电阻器进行设置。

    2.在输出端添加一个电阻很好、从应用角度看、该电阻被视为负载。

    3.我不知道为什么电流是这样的,我会推荐测试的芯片.

    鉴于 LM4041和 MMBT3906 晶体管的 TINA 特性是输入值、可能与实际器件性能有所不同、我建议您订购所需的 LM4041 OPN 样片并测量这些值。  

    谢谢!
    约书亚