Thread 中讨论的其他器件: UCC28730、 TIDA-00173
工具与软件:
大家好、我根据指南《用于电机驱动器的400V 至690V 交流输入50W 反激式隔离式电源参考设计》设计了 SMPS、它运行良好。 我想用 SiC MOSFET 替换 MOSFET、因此我进行了以下实验:
- 首先、我仅将较低的 MOSFET 替换为 SiC MOSFET。
- 产品说明书如下所示。 我选择了具有尽可能小的 Qg 和类似的 Coss 的产品。
- 因此、在初始 PWM 运行后、它达到24V、然后停止运行。 当 Vout 接近0V 时、PWM 运行恢复、但仅再次停止。
- 由此、我假设系统进入了保护模式。
- 因此、我将应用于 VS 引脚的电阻器值更改为47k (RS2)。 47k 时的波形如下图。
- 我由此推断出这个问题与 CS 保护无关。 因为 VCS 低于500mV。
问题:
-
查看指南中 RS1和 RS2的选择公式时、没有与 MOSFET 相关的参数。 尽管如此、我想知道更改 MOSFET 为什么会影响 VS 引脚。 如果有公式、请分享。
-
当 RS2发生变化时、施加到 VS 引脚的电压会发生变化。 如果 RS2减小、VS 引脚上的电压降低、导致 PWM 继续。 另一方面、如果 RS2增加、VS 引脚上的电压增加、运行应该正确进行。 但观察波形时、我注意到 PWM 操作会在一段特定的时间后停止。 由于变压器相同、辅助绕组的匝数比应该相同。 是否有一个功能可以在 PWM 继续但未达到 Vout 时关闭系统? 如果没有、您认为是什么原因导致了此问题?
- 如何正常操作此 SMPS?