This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183:二极管选择问题

Guru**** 2522160 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451708/lm25183-diode-selection-issues

器件型号:LM25183

工具与软件:

嗨、团队:

LM25183当前的应用不存在问题、但我对肖特基二极管的选择有疑问。 您能帮助我回答吗?
1:对于 DF 和 DFLY、我选择的二极管是 LRC 的 S-LMBR1100FT1G:二极管肖特基100V 1A
1A 的额定电流是否足以满足应用要求? 确定两个位置二极管的额定电流参数的依据是什么?
2:对于反激式转换器快速入门工具、峰值电流是否表示变压器初级和次级线圈的峰值电流?

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负责的工程师目前非常出色、新年过后还将回到工作岗位。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    您能否指派其他人快速回复此简单问题? 我的客户 Gotion 希望尽快知道这一点。 谢谢

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    1.DFLY 的额定电压必须符合次级绕组峰值电流要求。 DF 的额定电流必须高于2A。 请参阅  数据表的第8.2.1.2.4节和第8.2.1.2.5节。 额定值基于变压器绕组中的最大电流。  

    2.是的,是绕组电流。

    请记住、由于我们将在美国的假期临近、因此可能会延迟回复。

    此致、

    Ridge