请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751 主题中讨论的其他器件: TVS2200
工具与软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我目前正在从事使用 TPS25751控制器 PD 实现 USB-EVM 的设计、我想 遵循此器件的最佳实践。
我正在寻求有关最合适类型的保护元件(例如 TVS 二极管、MOV)的指导、以保护 VBUS 线路免受电压浪涌和瞬态脉冲的影响。
我们的器件支持5V 和9V 的 PDO、但必须能够耐受高达28V 的过压保护(OVP)条件。
在 USB 连接器附近有一个缓冲电路、用于瞬态阻尼。
此器件专为消费类应用而设计。
我注意到该控制器的 EVM 包括 TVS2200。 您能否对此应用的推荐保护策略提出建议并解释其背后的原因?
非常感谢您的帮助!