This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:在输入端使用二极管降低 LM1085中的温升

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452113/lm1085-using-a-diode-at-the-input-to-reduce-temperature-rise-in-lm1085

器件型号:LM1085

工具与软件:

尊敬的团队:

您好...

我们的应用需要 24V 直流输入电源提供5V (@1A)和3.3V (@0.75A)电压。

对于24V 至5V 的转换、计划使用一个降压转换器;对于5V 至3V3的转换、计划使用一个 LDO (LM1085)。

电源转换为主 :24V -> 5V -> 3.3V

我们的环境温度是50到70度。 C

考虑到温升、我们计划使用肖特基/PN 结二极管来降低 LDO 的输入电压。 现在、我们可以看到接近15度。 温升降低。  

请就在 LDO 输入端使用二极管来降低 LDO 的 Tj 上升提供您的意见。

注意:  从成本和空间的角度来看、我们的 PCB 至关重要

此致、

Prahaladh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahaladh、  

    我没有看到任何人在输入端使用二极管来降低 LDO 的热耗散、但它们在此配置中常用于为需要反向电流保护的应用添加反向电流保护。 因此、无需在输入中添加二极管。 我建议在 LDO 输入电容器之前放置该二极管、以便电容器仍可在应用中的负载瞬态事件期间向 LDO 提供瞬态电流。  

    降低输入电压和 LDO 散热的另一种方法是在输入端添加电阻器。 这或许能让您更加灵活地决定在 LDO 之前实现多大压降、然后您可以确定哪种方法是最具成本效益的应用方法。  

    最后、我们提供了应用手册、其中显示了电路板布局如何影响热耗散(RJA)、并显示使用优化的 PCB 布局、可以将我们数据表中列出的 RJA 降低35%-55%。 只需使用 PCB 的散热属性、这可以帮助您更有效地进一步降低结温。  https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf