This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:EMI/EMC 测试问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452048/bq76952-emi-emc-test-issue

器件型号:BQ76952

工具与软件:

团队成员、您好!

我们设计了一个 BMS、它可以正确检测所有故障。 但问题是、它未清除 EMI/EMC 测试、并且在执行测试时 IC 将关闭。 我们无法理解 BMS IC 关断的原因。 可能的原因是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    通常、EMI 来自于与滤波器设计、PCB 布局、所选元件等相关的系统级问题 您是否介意分享您的原理图? 可能需要添加更多筛选条件来提供帮助。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis_H、

    我已经直接与您分享了原理图。 请检查。 这是一种两层板。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    感谢您分享原理图。 我会审查并尽快回复您。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    感谢您的耐心。 很抱歉、如果我漏掉了一些联系、但从原理图的角度看、我们一般建议如下:

    1. D27和 D30最好不要组装
    2. R93和 R96、我们建议使用5千欧而不是50千欧
    3. R94和 R95,我们建议使用10MOhms 而不是1MOhms
    4.拆下 D45和 D44
    5. R82,我们建议改用10MOhms
    6.拆除 D31
    7.可能地将 D35连接到该引脚
    8.在 REG18上并联更多电容器可能有助于降低 EMI。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Alexis。

    我请你详细说明一下 7和8更多。 您可能连接 D35是什么意思? 此外、您建议并联哪些电容器? 目前、我们在 REG18处使用2.2uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phanidhar、您好!

    很抱歉在这一点上有混淆。  在重新审视 D35之后,我意识到我误认为连接的地方。 它应该没有问题。

    如果 REG18中有更多的电容器、2.2uF 就可以了、但是、由于该器件在 EMI/EMC 测试期间关闭、因此最好并联一些其他电容器、以帮助实现不同的频率范围。 因为我们不知道它到底在哪里/为什么发生故障、所以最好尝试添加其他值、以查看这是否有用(.1uF、1uF 等)。 遗憾的是、我没有提供有助于确定的具体值。

    此致、
    Alexis