This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53:适用于0.8V 输出的 TPS7A53设计–反馈电阻器查询

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453575/tps7a53-tps7a53-design-for-0-8v-output-feedback-resistor-query

器件型号:TPS7A53

工具与软件:

大家好!

我是 Simon、目前从事 TI TPS7A53 LDO 稳压器的电路设计。 我的应用需要0.8V 输出、根据数据表、这个输出似乎是该器件支持的最小电压。 我想就以下几点征求建议:

  1. 关于使用 TPS7A53实现稳定的0.8V 输出、是否有任何建议的设计实践或注意事项?
  2. 能否将 FB 引脚直接连接到 VOUT (不使用外部反馈电阻器)? 这是否会对稳定性或性能产生负面影响?

我的手头上已经有大量 TPS7A53芯片、因此我更愿意在设计中使用此器件。 非常感谢您提供任何建议或见解!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    是的、您可以将 FB 引脚连接到 OUT 以生成稳定的0.8V 电压。  这种方法没有风险、在业内很常见。

    谢谢!

    Stephen