This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843A22:TPSM843A22 UVLO 计算结果

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843A22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453999/tpsm843a22-tpsm843a22-uvlo-calculations

器件型号:TPSM843A22

工具与软件:

您好!

我将计算电阻器
Rent and RENB
以启用  可调节 UVLO。
请参阅 TPSM843A22数据表的第11页。
其价值是什么  
IP、 IH、 VENFALLING 和 VENRISING ?
我快速浏览了数据表、但找不到相关信息。
BR

LA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VENA 上升1.2V 典型值

    VENA 下降1.1V 典型值

    IP 为 EN 引脚拉电 流1.5uA (vena=1.1V)

    IH 是1.3V 和1.1V 之间的 EN 引脚拉电 流差(11.6uA-1.5uA)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢