This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:PPS (采用 DP 交替模式)

Guru**** 2523150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDKEVM, TPS65987D, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452962/tps65987d-pps-with-dp-alt-mode

器件型号:TPS65987D

工具与软件:

在下面的文章中、我们提到 TPS65987D 不支持 PPS、但 TPS65987DDKEVM 是否支持 PPS 的12V 输出?  我对这种说法感到困惑。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443630/tps65987d-why-we-don-t-have-12v-voltage-configure-in-pd-protocol/

我们需要 DP 交替模式、那么您是否建议使用另一个支持 PPS 的 PD 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。  

    遗憾的是、我们没有能够同时支持 DP 交替模式和 PPS 的产品。 很抱歉这里的混乱。 TPS65987DDK 能够支持 DP 交替模式、但不支持 PPS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

     如果不是 PPS、TPS65987DDKEVM 如何输出12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然12V 不是必需的 PDO、但它是常见的可选的 PDO、因此该 EVM 配置为能够支持此电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图上没有看到。  12伏电压是否取代了其中一个标准电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在协商 PDO 编号时、他们可能将电阻分压器输出值更改为12V。