工具与软件:
嗨、团队:
我的客户遇到了如下所示的 BQ76952的 I2C 问题、请帮助进行分析:
- I2C 提供锁定功能、无法通过复位 BQ76952来解锁、只能通过再次上电来解锁。
此致、
Ryker
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alexis:
请参阅下面的输入并帮助进行分析。 谢谢。
此致、
Ryker
您好、Ryker、
感谢您分享这些详细信息。 由于客户没有逻辑分析仪、他们是否可以共享 I2C 线路上的波形?
您曾提到 I2C 已锁定、无法通过复位 bq76952来解锁。 您是否也尝试了部分复位?
可通过将 RST_SHUT 拉至高电平并保持小于1秒来执行部分复位。 该常见问题解答中进一步介绍了它: 如何复位 BQ769x2器件?
此外、他们是否也尝试过生成8+1时钟信号以尝试释放总线?
此致、
Alexis
尊敬的 Alexis:
1.客户试图将 RST_SHUT 拉高100ms、但无法正常工作、系统仍然锁定。
2.客户已经尝试生成8+1时钟信号,有时它是有用的释放总线,但有时它是不有用的。 您能否提供标准8+1信号波形供参考?
3. I2C 锁定时间的波形如下所示。 在 I2C 通信过程中、可以在以下情况下轻松触发 I2C 锁定:
BR、
Ryker
您好、Ryker、
我认为之前的这个论坛帖子可能可以帮助您: 如何通知 I2C 目标器件以释放总线
图6-1. 阻塞总线恢复功能的波形示例 位于"I2C 阻塞总线:预防和解决方法"中、 参考也可能有用。
我认为没有附加波形。 "你说什么?
此致、
Alexis
您好、Ryker、
感谢您分享该波形。 除了时钟延展之外、我们的器件还不能控制 SCL。 如果部分复位不起作用、则可能是 MCU 卡住了、或者其他一些外设发生故障。 这可能解释了强制 MCU 输出时钟、清除自身或其他可能卡住的东西的原因。
RST_SHUT 引脚的功能是执行复位/关断。 拉高小于1秒的 RST_SHUT 引脚提供了部分复位、而如果 RST_SHUT 引脚驱动为高电平大于1秒、那么如果用户随后唤醒器件、器件将关断、以允许完全复位。 该常见问题解答中进一步说明了这一点: 如何复位 BQ769x2器件?图7-1. 工作模式 中的说明 可能有助于进一步展示如何使用它从不同模式转换。
您是否介意尝试超过9个周期来看看这是否有用? 在之前的这 篇文章中、用户使用了20个空时钟周期、这似乎更适合他们。
此致、
Alexis