This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289-Q1:电池短路测试

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452448/tps55289-q1-short-to-battery-test

器件型号:TPS55289-Q1

工具与软件:

您好!

如果我使用外部电阻器将输出电压设置为12V、那么如果输出短接至16V、IC 会发生什么情况? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChehyWen:

    感谢您的咨询。

    我会研究这个问题、并尽快回复你。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChehyWen:

    感谢您的耐心。

    如果处于 PFM 模式、则不会进行切换。

    如果处于 FPWM 模式、该器件将在器件保护下以负电感器电流运行。

    BRS、

    布莱斯