This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:I2C 快速模式

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453423/bq25620-i2c-fast-mode

器件型号:BQ25620

工具与软件:

您好!

如数据表 8.5.1所述、低功耗模式在快速模式下需要的最小 tbuf 似乎至少为80us。

我们希望它也能在 BQ25620 低功耗模式下支持快速模式(400kb/s)、那么可以吗? 或者它是  BQ25620限制?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    是、在 BQ25620上使用快速模式(400kb/s) I2C 通信时、需要至少80us 的 tbuf 延迟。 这是 IC 的一个限制。  

    此致、

    Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    可以和我们分享原因吗? 想要降低 I2C 采样率以降低功耗?

    或者、我们可以强制 BQ25620在正常模式下以400kb/s 的速率运行?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    当器件处于最低功耗状态(即具有默认寄存器配置的纯电池模式)时、由于 I2C 通信速率为400kbits/s、IC 可能会无法按预期运行。  

    增加80us 最小 tbuf 延迟或将 I2C 速度降低到标准模式(100kbits/s)可消除这种风险。 必须遵循第8.5.1节中的指导原则、以实现数据表第8页的第7.5节中列出的典型1.5uA 电池静态电流规格。

    此致、

    Garrett