This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:最小输入/输出电容器

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453748/ucc33420-minimum-input-output-capacitors

器件型号:UCC33420

工具与软件:

大家好!

如果 我在5V 下工作、100mA 输出[0.5W]、

能否将输入/输出电容器 从22uF 减少到10uF?

此致、

Ariel Gershengold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:

    输出侧22uF 的目的是保持来自突发频率的交流纹波较低。 根据负载条件、突发频率在100kHz-400kHz 范围内变化。 随着负载 f_burst 的增加(这意味着较低的负载(0.5W))、输出电容的有效性将降低(1/||2*pi*f*C||阻抗 与频率成反比)。 总之、建议在输出侧保持22uF 电容值、以保持较低的交流纹波。

    谢谢你