This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75374:MIC4468

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75374, UCC27444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453627/sn75374-mic4468

器件型号:SN75374
Thread 中讨论的其他器件: UCC27444

工具与软件:

我正在寻找具有单独禁用功能的5V 至12V MIC4468的类似功能。 您可以帮助检查是否有类似的问题吗?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    感谢您向我们提出您的问题。

    SN75374与 MIC4468似乎是最相似的器件、但两者都不具有启用/禁用引脚。 这些是位于一个 IC 中的4通道低侧驱动器。

    最接近的情况是使用2个双通道低侧驱动器、这些驱动器的每个通道都有一个禁用引脚。 一个很好的选择是 UCC27444。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore