This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:调节行为不稳定

Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445683/lm25085-unstable-regulation-behavior

器件型号:LM25085

工具与软件:

你(们)好

我根据 LM25085的典型应用设计了一个 Step Dawn 电源。

在我的应用中、噪声不是问题、也不是电流限制、因此是最简单的设计。

也就是说、它需要在从空载到3A 负载的过程中维持输出电压、但在一次施加负载时、它会发生故障。

当电流从0升至3A 时、输出电压从12V 降至2并持续200ms、然后上升至7V 并持续900ms、之后再次上升至12V。 这是不可接受的。

我使用了电容器值、但无法使其正常工作。

请提供建议。

Eli Jacob  

eli@global-rd.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、您好!

    您正在使用哪种负载?  

    此负载瞬态测试的条件是什么?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理想的电阻负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我继续"玩"(了解 PS 控制环路):  
    I 完全移除了 C102 (15nF)
    我将 R107更改为3.3K、以确保中的 CL 永远不会达到
    仍然无法正常工作。
    在 C102上手动添加了一个220pF 电容器、无影响。 使电容器开始工作
    下面是有趣的部分:
    它可以继续工作、我可以通过减少0.5V 和1V 纹波来打开和关闭负载、这是一个很差的稳压器、但对于这种简单的情况已经足够了。 板在具有此负载时不会发热超过几度。
    我让它 在没有负载的情况下供电15分钟完全冷却,然后它再次不工作。 需要再次接触 C102中的任何电容器、让它开始工作、然后它将继续工作、直到冷却下来。
    您知道如何修复此器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    我查看了您的原理图、发现您似乎没有显示输出纹波配置。  

    该器件采用恒定导通时间(COT)控制架构、这意味着转换器的 FB 引脚需要一定的纹波、才能正常工作。

    看起来2类注入开始时需要结合前馈电容器(C102)、但需要串联电阻器或足够的 ESR 以及输出电容才能使纹波注入正常运行。 这种不稳定的行为可能是由于器件的 FB 引脚上的纹波不足所致。

    以下是不同类型的纹波注入:

    3类将获得最佳性能、并且由于注入网络将通过电感器电流生成所需的纹波、因此它将使您具有非常低的输出纹波。  

    由于您似乎已经在使用类似于2类的东西、因此您可以尝试添加与 Vout 串联的电阻器。  

    器件计算器可帮助您确定该值: https://www.ti.com/tool/LM25085-5085QUICK-CALC

    确保单击工作表顶部的"启用内容"、以便计算可与您的输入配合使用。

    您是否能够共享布局以供审查? 布局对于降压控制器的正常运行也至关重要。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试添加一个串联电阻并公布结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    布局产生的电流串联电阻器大约为10m Ω、我尝试添加到0.22 Ω。
    增加0.22欧姆后、电压会降至~4V 并保持不变、永远不会恢复到12V。

    BTW 计算器在我的电脑上无法正常运行,我收到错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    您是否能够共享 FB、SW 和 Vout 节点的波形?

    您还能否提供 PCB 布局?

    对于计算器、我不确定问题会是什么。 它是一个 Excel 工作表、必须使用 Excel 打开。 可能是您正在使用的 Libre 软件与文档不兼容。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    很抱歉、不允许我共享 PCB 布局、但是所有线路都很短。
    以下是具有最小负载的信号:

    以下是具有4.4欧姆负载的信号:

    洋红色为无负载时的 Vout 为12.2V、负载为4 Ω 时的 Vout 为3.24V
    黄色是无负载的 FB 1.27V 、4 Ω 负载的3.5V、您可以看到很大的纹波
    绿色表示 SW

    该波形与连接到66uF 电容器的0.22欧姆串联电阻器相关

    感谢您快速回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    我会继续检讨这问题、并会在下星期初回复。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、您好!

    您是否能够共享 PCB 布局?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    我不允许分享布局、但可以说明一点:GND 和 Vin 是平面、MOSFET 漏极二极管阴极和电感器是一个小平面、其他信号是非常短的布线。
    相反、如果某些信号通常需要更长的布线、请注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    布局对于控制器非常重要、我们可以更改布局中的某些内容、这有助于解决这个问题。

    我认为、审查布局来更好地帮助解决这个问题对我们来说是一个重要的步骤。

    您是否能够通过私人消息与 TI 共享布局? 我知道您可能不想在公共论坛上发布这些文件。

    此致

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我要感谢您为帮助我解决这个问题所做的努力、但我必须通知您、我最终通过将远东地区的竞争对手的器件替换为另一个器件来解决这个问题(在对 PCB 布局进行了小幅改动之后)  
    我总是喜欢从我们的朋友(在美国、特别是 TI)那里选择我的组件、但我得到的结论是、即使我使其工作时它可以保持边界稳定、因此我将该器件替换为功能兼容的器件、工作起来轻松。
    我会建议对器件进行修订、也许可以使引脚兼容的始终工作选项。
    再次感谢你
    Eli Jacob
    全球研发公司