This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:电路审查和技术说明申请

Guru**** 2924840 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449457/tps55289-request-for-circuit-review-and-technical-clarifications

器件型号:TPS55289
Thread 中讨论的其他器件: TPS55287

工具与软件:

您好、TI 团队

我已经根据 Webench 设计了电路。
我想要求您提供您的评论。

请注意、我使用的元件以毫米为单位。

我有几个问题:

  1. 是否需要分离 AGND? AGND 是否仅适用于模拟元件?

    • 我正在使用音频、但距离超过50mm。
  2. EVB 的 BOM 组件是否以英寸为单位?

  3. 我是否可以在 TPS 下使用0.5mm 的过孔?

  4. 对于图中所示的蓝线、建议的间距是多少?

感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../TPS55289RYQR.pdf

此致。
Jeong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    感谢您联系我们。 我将在今天晚些时候讨论这一点。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    您可以标记每个器件的值和额定电压吗? 我找不到部分器件型号。

    您能否提供输出电容器的数据表?

    输入电压范围是多少? 输出电压是否为5-9V、3A? 这是 PD 应用吗?

    由于 ESR 较大、通常不建议使用钽电容器。 是否考虑使用混合电容器?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    我之前意外点击了"solute"。。。

    您可以标记每个器件的值和额定电压吗? 我找不到部分器件型号。
      -> Ex) RC1005J105:1005规格100K 欧姆
      -> Ex) CS1005X5R105:1005规格1uF


    您能否提供输出电容器的数据表?
      你是否需要 MLCC 的数据表?
      ->除钽电容器外、所有其他电容器均为 MLCC。

    输入电压范围是多少? 输出电压是否为5-9V、3A? 这是 PD 应用吗?
      ->我考虑输入为12V。 是否也可以使用24V 输入?
      ->对于输出、我考虑的最大电压为9V。
      ->是的,这是一个 PD 应用程序。 我计划通过与 PD 控制器的 I2C 通信对其进行控制。

    由于 ESR 较大、通常不建议使用钽电容器。 是否考虑使用混合电容器
      ->我目前不使用混合电容器。 之前、我在使用其他公司的 PD 降压/升压 IC 时使用钽电容器来解决振铃问题。
      ->在这种情况下、高电容电容器是否必不可少?


    此致。
    Jeong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongki:

     -> ex) RC1005J105:1005规格100Khohm

    我认为105指的是1M Ω? 您能否使用该值生成原理图?

      ->您是否要索取 MLCC 的数据表?

    是的、我想检查有效电容、因此我需要器件型号或数据表。

    我正在考虑输入电压为12V。 是否也可以使用24V 输入电压?[/QUOT]

    因此我们只需要验证环路参数。 固定电压的误差范围是多少?

    [报价 userid="470908" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449457/tps55289-request-for-circuit-review-and-technical-clarifications/5561290 #5561290"]  ->我当前未使用混合电容器。 之前、我在使用其他公司的 PD 降压/升压 IC 时使用钽电容器来解决振铃问题。
      ->在这种情况下是否需要高电容电容器?

    您是否对低温有要求? 如果不是300兆欧、则 T-Cap 的 ESR 正常。 建议保留高电容以获得更好的瞬态性能。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    1.对不起,我的错。 1M 正确。
    原理图值​​是计算值。

    对于12V 输入、压降大约为0.6V;对于24V 输入、压降大约为1V。

    3、我考虑的操作范围是0–45°C。
    我还将考虑使用具有低 ESR 的产品。


    原理图是否有任何其他问题?

    此致。
    Jeong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongki:

    确保 SCK 和 SDA 被上拉。

    MODE 引脚和 COMP 引脚连接错误。 将 R10958 和 R10962连接到 MODE 引脚。 将补偿网络连接到 COMP 引脚。 建议添加一个与 C10314和 R10961并联的电容器。

    3.在 ISN 和 ISP 之间添加 RC 滤波器。

    在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。

    [报价 userid="470908" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449457/tps55289-request-for-circuit-review-and-technical-clarifications "]

    是否需要分离 AGND? AGND 是否仅适用于模拟元件?

    • 我正在使用音频、但距离超过50mm。
    [报价]

    是、建议使用单独的 AGND。 只适用于 TPS55289的信号引脚。 请参阅布局指南。

    e2e.ti.com/.../4201.TPS55289-Layout-Guideline.pdf

    Unknown 说:
    EVB 的 BOM 组件是否以英寸为单位?

    有。  左侧列。

    Unknown 说:
    对于图中显示的蓝线、建议使用多大间距?

    作为参考、EVM 使用0.2286mm 距离。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    感谢您发送编修。

    运行 Webench 时、不包括缓冲器和并联电容器。

    -缓冲电路是否是必需的,还是仅保留用于调试的空间?

    - 我可以参考 EVB 来了解并联电容值吗?

    -我想要求一个审查,以电解电容器取代钽电容器。

     - 100uF、50V、J10、ESR 0.25欧姆

    e2e.ti.com/.../BXJ.pdf

    -请参考 MLCC 的数据表

    e2e.ti.com/.../SAMSUNG-MLCC.pdf

    -你有一个 USB PD 参考电路使用55289吗?

      我对 AGND 和 PGND 之间的连接感到困惑。

         >如何将分离的 GND 与 USB-C 连接器连接?

         > 包含 USB IC 的 DGND 是否也属于 AGND 下?

    此致。
    Jeong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongki:

    由于带宽限制、我稍后将研究这一点。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    建议的补偿参数:10K+22nF 与2.2nF 并联。

    建议使用 RC 缓冲器来降低 SW 尖峰并提高 EMI 性能。 建议保留位置。

    PD 参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-010248 和  https://www.ti.com/tool/PMP40801

    您无需连接 TPS55289的 AGND 和 PD 控制器。 只需单独连接每个器件的 AGND。 请参阅上面的布局指南、

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    我希望请求您的评论、以确认随附图片中显示的两个商品是否兼容。

    如果可能、我更喜欢使用6045产品。

    此致。

    Jeong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    对于 TPS55289、建议将电感器与 Isat>8A 配合使用、因为平均电感器电流限制为8A。 在启动和负载瞬态等一些瞬态情况下、电感器电流会上升。 如果 Isat 不够、它可能会饱和并造成损坏。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    我正在考虑最大充电电流为3A 的 USB PD 规格。

    使用此规范、我运行了 Webench 并查看了如下所示的推荐材料。

    在这种情况下、Isat 是否为8A?
    如果是这样、电感器会变得大得多。

    此致。

    Jeong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    Webench 仿真作为参考。  建议按照我的建议选择8A 电感器。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    我发现一个 TPS55287产品具有同样的4A 输出封装。

    当更改为55287时、

    1) 1)我可以使用我以前问过的电感器吗?
    2) 2)是否可以在不更改电路的情况下将引脚更改为引脚?

    此致、

    Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    最好使用 TPS55287。 您可以使用建议的电感器、不需要更改任何设计、因为它是引脚对引脚的。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    感谢您的宝贵指导。
    我祝你一切顺利!

    此致、
    Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    谢谢。 希望您的设计一切都能顺利进行。 如果您遇到任何问题、请随时与我联系。

    此致、

    Mulin