This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:规格检查

Guru**** 2537990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453362/lm7480-spec-check

器件型号:LM7480

工具与软件:

你(们)好

我想问一下、如果将 TI LM74800用于反向插入保护、此 IC 是否会限制输出电流?

客户有一个新案例、输入电压为9V ~ 36V、系统功耗为90W。 随附了现有原理图、电流路径当前是一组 NMOS (背靠背)。

如果您想保留更大的电流路径、在原始 MOS 旁边并联一组 NMOS 是否可行?

e2e.ti.com/.../LM74800_2D00_output.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    是的、可以并联 MOSFET 的数量。

    此致、

    Shiven Dhir