This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:当使用12V 适配器(不是 USB 电源)为 BQ25792供电时、不会启用充电

Guru**** 2509775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453550/bq25792-not-enabling-the-charging-when-12v-adapter-not-a-usb-power-source-is-used-to-power-bq25792

器件型号:BQ25792

工具与软件:

我使用 BQ25792 (原理图以 PDF 形式附上)设计了一个定制 BMS 电路、以便为3节锂离子电池组充电、连接到 BMS 的输入电源(通过 VAC1)是12V 适配器(不是 USB)。

尽管 BMS 可以在 3.6V 至24V 输入下工作、但在连接12V 适配器后、该电路不会为电池充电。 连接适配器后、ADC 读数显示只有电池正在将电流放电到系统中、即使 VAC1电压检测到插入了12V 电压(并允许进入大约20mA - 30mA)、 BMS 也 会阻止电流使用情况、以12V 电压为电池充电并为系统供电。

我还注意到、当 BMS 使用5V 电源供电、然后逐渐将电源增加到12V 时、它可以按照数据表中的建议为电池供电和充电。

您能帮助我解决这个问题吗?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../BMS_5F00_FOR_5F00_THE_5F00_REVIEW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Husni:

    在 REGN 上没有连接4.7uF >= 10V 的电容器、这是必需的。  您能添加并重试吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jef:

    我们已按照您的建议添加了该应用手册。 现在电路工作没有问题、
    感谢您的及时响应。