This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:CFG4引脚的保护功能设置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453667/lm51772-protection-function-setting-for-cfg4-pin

器件型号:LM51772

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我想了解 LM51772数据表中的"表7-7 CFG4引脚(R2D-CH4)配置概述"。

即使在设置#1至8中将电流限制设置为"禁用"、如果断续模式设置为"启用"、发生过流时断续模式是否会生效?

我认为禁用电流限制会禁用 CSA 和 CSB 之间的峰值电流限制。

如果禁用了电流限制、是什么触发了进入断续模式?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    LM51772有2个限流器:
    将 CSA/CSB 用作峰值电感器电流
    用于平均输入/输出电流的 ISNS。

    唯一可禁用的电流限制器是 ISNS 上的平均输入/输出电流限制器(通过 R2D 或 I2C 接口)。

    因此峰值电感器电流限制将始终处于活动状态。

    此致、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    明白了。

    我明白并非所有电流限值都是禁用的。

    假设在禁用断续模式时是折返操作是否正确?

    谢谢!

    Masashi