This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869EVM-118:无法打开对 TPS62869EVM-118进行编程的 GUI 链接

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62869EVM-118, TPS62868

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444913/tps62869evm-118-unable-to-open-gui-link-to-program-the-tps62869evm-118

器件型号:TPS62869EVM-118

工具与软件:

大家好、我们想测试 TPS62869EVM-118模块、在访问 GUI 软件链接时、我们发现错误或无法打开 GUI 软件页面。  

www.ti.com/.../toolsoftware

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、

    您是正确的、缺少指向 GUI 的链接。 我会联系负责的工程师、更新页面并提供链接。 我下周会给你回复。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    谢谢你的答复。

    关于"TPS628680A"部分的另一个查询,对于该部分,启动输出电压和器件 I2C 目标地址由连接到 VSET/I2C 引脚的外部电阻设置,在启动后,可以使用 VID 通过保持 VID 引脚为低电平=Vout1或高电平=Vout2来更改输出电压。 因此、在 GUI 中、将 Vout1或 Vout2设置为所需的输出电压、然后写入寄存器(使用 WRITE REGISTER 在 GUI 中)永久保留该值、否则它将在下电上电后消失?

    1)请确认下电上电后是否保留寄存器值?

    2)什么是目的 IMMEDIATE WRITE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    1) 1)寄存器在下电上电后不保持其值。

    2)立即写入会在输入后直接在 GUI 上写入所做的更改、延迟写入在您点击两个写入按钮之一之前不会通过 I2C 写入任何内容。 如果要同时执行多项更改、这会更好。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    在这种情况下,我们希望进行0.2V 到0.875V 的电压裕量调节  TPS628680A 因为我们 每次都必须通过外部电阻器设置启动电压、所以这个器件对我们没有帮助。

    是否有符合以下要求的 VR?

    VIN = 2.4V 至5.5V

    VOUT = 0.2至0.875V

    输出电流= 3到4安培

    必须具有 I2C 功能、才能将电压裕量从0.2到0.875V ( 注意:I2C 寄存器必须在下电上电后保留配置的值)

    电源正常状态指示器引脚必须。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    遗憾的是、下电上电后、我们没有保留寄存器信息的器件。

    您刚才提到的 TPS62868系列是唯一支持低至0.2V 输出电压的器件。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    我们将使用 TPS628680A 器件生成0.5V 电压、在一个应用中、此 TPS628680A 输出电路将连接到从其他电源生成的0.5V 电压。 那时、我们将断开输入并使能以停止 TPS628680A 器件的生成、因此请确认此 TPS628680A 是否具有反向电流保护功能、或者 TPS628680A 禁用时是否可以从其他电源使用0.5V 输出?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    该器件没有反向电流保护功能、引脚 SW 上允许的最大电压为 Vin+0.3V。 如果 Vin 为0、则允许的最大电压为0.3V。 如果电压较高、则高侧 FET 的体二极管导电、器件可能损坏。

    您需要添加外部组件以防止这种情况发生。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、您好、GUI 链接仍然无法正常工作。 您能具体说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里您可以:

    https://dev.ti.com/gallery/info/TPS6286xViking/TPS6286x/ver/1.0.0/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Werner ,我们面临的问题,从您已共享的链接安装 GUI 时,首先我们尝试从网络安装,并获得了以下错误,第二次尝试从文件安装,无法为安装提供正确的路径,因为我们有多个文件。 请分享是否有可用的安装指南文档

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    若要测试  TPS62869EVM-118模块、 用户指南中使用 USB 转任何软件狗、是否可以通过 Aardvark 软件狗连接到 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    安装工作在我的网络上、如果您的 IT 部门阻止了某些内容、请与其他互联网连接或您的 IT 部门联系。

    GUI 仅适用于 USB 转任何适配器。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但要更改输出寄存器 values.can、我们使用带有 Aardvark 软件狗的 Total Phase 控制中心工具、或者可以使用任何适配器更改寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    是否可以使用任何适配器更改输出寄存器值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    可以、您可以使用任何 I2C 控制器来更改寄存器。 请按照数据表中所述的命令操作。

    此致、Werner