工具与软件:
大家好、我们想测试 TPS62869EVM-118模块、在访问 GUI 软件链接时、我们发现错误或无法打开 GUI 软件页面。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我们想测试 TPS62869EVM-118模块、在访问 GUI 软件链接时、我们发现错误或无法打开 GUI 软件页面。
谢谢。
尊敬的 Werner:
谢谢你的答复。
关于"TPS628680A"部分的另一个查询,对于该部分,启动输出电压和器件 I2C 目标地址由连接到 VSET/I2C 引脚的外部电阻设置,在启动后,可以使用 VID 通过保持 VID 引脚为低电平=Vout1或高电平=Vout2来更改输出电压。 因此、在 GUI 中、将 Vout1或 Vout2设置为所需的输出电压、然后写入寄存器(使用 WRITE REGISTER 在 GUI 中)永久保留该值、否则它将在下电上电后消失?
1)请确认下电上电后是否保留寄存器值?
2)什么是目的 IMMEDIATE WRITE ?
尊敬的 Werner:
在这种情况下,我们希望进行0.2V 到0.875V 的电压裕量调节 TPS628680A 因为我们 每次都必须通过外部电阻器设置启动电压、所以这个器件对我们没有帮助。
是否有符合以下要求的 VR?
VIN = 2.4V 至5.5V
VOUT = 0.2至0.875V
输出电流= 3到4安培
必须具有 I2C 功能、才能将电压裕量从0.2到0.875V ( 注意:I2C 寄存器必须在下电上电后保留配置的值)
电源正常状态指示器引脚必须。
谢谢。
尊敬的 Werner:
我们将使用 TPS628680A 器件生成0.5V 电压、在一个应用中、此 TPS628680A 输出电路将连接到从其他电源生成的0.5V 电压。 那时、我们将断开输入并使能以停止 TPS628680A 器件的生成、因此请确认此 TPS628680A 是否具有反向电流保护功能、或者 TPS628680A 禁用时是否可以从其他电源使用0.5V 输出?
谢谢。
在这里您可以:
https://dev.ti.com/gallery/info/TPS6286xViking/TPS6286x/ver/1.0.0/