This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:电感器降额设置

Guru**** 2514405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451706/lm51772-inductor-de-rating-setting

器件型号:LM51772

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我想了解电感器降额设置(INC_INDUCT_DE-RATE)。

数据表的表7-6提供了电感器降额设置。

"Disable"(禁用)和"Enable"(启用)之间以及"30%"和"40%"之间的效果有何不同?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我们的 LM51772器件专家现已离开办公室。
    我们将输入您的问题、并在1-2天内与您联系。

    非常感谢您的耐心。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    电感器降额可通过 I2C 在4个不同级别进行设置。

    使用 R2D 接口时、只能选择两个可用选项:

    30%和40%(取决于 R2D 中 INC_IND_DE-RATE 的设置)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    我不了解表7-6中斜率补偿方程(29)和 INC_INDUC_DERATE 之间的关系。

    参考数据表中的示例。

    通过根据公式(46)反向计算、我们可以看到 fsw 为600kHz

    我们还了解到、在考虑饱和的情况下、Leff = 2.5uH 是电感。

    我真的不明白文本中计算出的系数1.04和高系数1.5之间的关系。

    此外、根据上一句中提到的24%的电感器降额、我们可以理解、这是当3.3uH 电感器因大电流下降到2.5uH 时。

    从"可以使用30%的降额设置"、我了解到最好设置24%的降额30%、但我真的不了解它与 MSC 计算的系数之间的关系。

    此致、
    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    请查看表:Addr/Slope Pin (R2D-CH1)配置概述"

    您将看到1.05中下一个更高的值为1.5 -如计算值中的说明所述、您应该选择下一个更高的可能值、该值可以选择-> 1.5

    由于电感器降额(电感变小)、电感器纹波电流将变高。
    MSC 定义了斜率补偿、该值将添加至测量的电感器峰值电流、以避免次谐波振荡。
    由于电感器降额、您可以获得更高的电感器峰值电流、因此无需添加如此多的斜率补偿->如果不使用电感器降额设置、则需要选择更低的 MSC。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    由于您的解释、我能够理解它。

    此致、

    Masashi