This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652353:tFCL、tFDA

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437621/tps652353-tfcl-tfda

器件型号:TPS652353

工具与软件:

你(们)好

查看数据表、tfcl、tfda 的最小值为20ns。


制造的电路板测量值为 tFCL = 1.5ns、tFDA = 2.5ns。
出什么问题了吗? 还是数据表有误?

-条件-

CB=0

CH1:SDA (黄色)、Ch2:SCL (绿色)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、á lez

    我认为数据表规格基于 CB=400pF、这是一个相对较高的值。

    在正常情况下、如果 Cb 小于此值、则  tfcl、tfda 会很小。

    希望您能理解。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    根据数据表、最小值为20+0.1Cb。
    如果是、我了解当 CB=0时、最小值为20ns。
    但它的输出小于20ns、因此我问过。
    我现在能不能出来这么小?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为 SDL 和 SDA 上升时间和下降时间不是关键规格。 因为它取决于 CB 和布线长度。

    如果您可以创建一个有效的写入和读取函数、这两次对我来说是可以的。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    根据数据表、如果最小值为20ns 并且超出了数据表中的值、I2C 接口是否有问题?
    如果测量值至少没有问题、请请求可以确定为没有问题的数据。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、á lez

    是的、我进行了检查、建议您遵循数据表中的上升时间和下降时间规格。

    您可以向数据和时钟线路添加串联电阻器或/和旁路电容器、以满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    如果可以超出数据表的最小值、我们不应该更改数据表的最小规格?
    UM10204 (NXP)的数据表将最小值更改成了20*(VDD /5.5V)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为目前最好遵循数据表规格。 因为这是一个旧器件。  我认为、只要您评估它可以良好连接、就可以具有更快的压摆率。

    谢谢!

    Colin