This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929240-Q1:TPS929240-Q1

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453004/tps929240-q1-tps929240-q1

器件型号:TPS929240-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

      如果 器件的两个输出通道 排列在一起、端口电容器如何放置? 我是否需要放置每个通道?

  谢谢你

 BR

 会理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huili:

    建议 在每个输出通道上和输出引脚附近放置一个1nF 陶瓷电容器。 非常感谢!