This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922054:LED 驱动器

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453455/tps922054-led-driver

器件型号:TPS922054

工具与软件:

大家好、我在使用具有以下配置的 IC 时注意到出现了不稳定情况。

PWM:高电平

ADIM:20kHz、大约10%  

Rcomp:1K Ω

Ccomp:20nF

fset: 1MHz

最大电流:3A

请参阅 PDF:

绿色:ADIM

蓝色:流经 LED 的电流

紫色:张力在 Rsense

浅绿色:PWM

e2e.ti.com/.../current-instability-TPS92-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您能否提供原理图、输入电压和 LED 电压规格? 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    Steven