This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610 I2C 引脚上的上拉电阻

Guru**** 2579945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452327/bq28z610-the-pull-up-on-the-i2c-pins-of-the-bq28z610

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

BQ28Z610のI2Cピンのプルアップについて教えてください。μ A
I2Cが常にプルアップされていないと、BQ28Z610が正しく機能しませんか μ A?
8V印加して充電すると、FETが点灯しません。μ A
充電時にはプルアップ電源が作動しないため、SCLピンとSDAピンは0Vです。μ A
プルアップ電源がオンになり、3.3Vにプルアップされると充電が開始されます。μ A
評価用ボードには短絡コネクタ(、があり、プルアップVccをバッテリ) CN5のピン2 (から取り出すことができます。)
このコネクタは、プルアップされるように常に取り付けられていますか μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在我们的电路板上、我们使用10千欧的电阻上拉至3.3稳定电压来上拉通信线路。 EV2400内置上拉电阻、因此、如果使用 EV2400、则无需在 EVM 上使用上拉电阻。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。