This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:具有功能安全输出的电池保护/监测器

Guru**** 2523660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452450/bq76905-battery-protection-monitor-with-functional-safety-output

器件型号:BQ76905
主题中讨论的其他器件: BQ76907

工具与软件:

您好!
我正在寻找一款能够监控/保护(电芯平衡) 2节串联锂离子电池 akku 电池组的器件。 如果 akku 正常、坏或发生故障(SIL2)、则器件应具有输出。 可以在大规模生产的功能测试期间对器件进行编程。 但我们不使用微控制器。

您能否推荐具有此要求的器件?

感谢你的帮助。

BR

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们唯一可以支持2芯串联电池的监控器/平衡器是 BQ76905。 这是一个可编程器件、但不能由用户进行 OTP。 如果默认设置适用于您的应用程序、则您可以将其用作独立部件。

    我们可以在工厂中设置默认设置、但这需要足够大的商业案例来保证工作。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    警报信号 SIL2是否符合要求?

    器件能否监控 akku 的容量?

    BR

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    第7.3节 ALERT 引脚操作   BQ76905技术参考手册中的 可能会帮助提供 有关您所需内容的更多信息。

    我们的器件不监测电池容量。 如果要监视充电状态和运行状况等信息、则电量监测计可能更适合您的需求。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    要基于 Alexis 的回答:

    我们正在开发 BQ76907的 Q1版本、它是 BQ76905的7芯串联版本(相同的封装/固件)。 这将符合 SIL-1和 ASIL-A 等级、我们有一些客户 通过分解 ASIL 要求、实现使用两个 ASIL-A 器件实现冗余的系统级 ASIL-B 解决方案。  您可以考虑在您的系统中使用该方法。

    集成容量计算是仪表的一项功能、我们的器件没有该功能。 我们的器件能够提供同步的电压和电流测量以及库仑计数和电荷积分、这些都是在 MCU 上实现您自己的电量监测算法所必需的工具。

    此致、

    Max Verboncoeur