This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:如何仅基于外部热敏电阻来解决过热问题

Guru**** 2559310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443685/bq40z80-how-do-we-base-the-overtemp-on-external-thermistors-only

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

您好!

在 BQ40Z80应用中、我们启用了内部温度测量以及 TS1和 TS2上的两个外部热敏电阻。 我们希望能够读取内部温度以进行记录、但不希望将其计入过热和欠温保护。 只有连接到电芯的两个热敏电阻才能控制保护。 那么、我们如何在寄存器中进行这设置呢? 具体而言、我的问题是:

  1. 如果我们启用了三个温度源、它们是否都有助于保护。 或者我能否选择积极参与其中。
  2. 实际上是如何触发保护的? DA Config 中有一个设置为最小值/最大值/平均值、但这似乎只是用于报告。 这也会影响其在内部计算阈值的方式。 或者、最热的热敏电阻是否始终会触发过热?

谢谢!

杰米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本周是美国的假期、下周我们将与您联系。

    此致、

    TI BGP 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    Unknown 说:
    如果我们启用了三个温度源、它们是否都能提供保护。 或者我可以选择哪些是主动参与的。

    如果启用了 TS1和 TS2并禁用了 TINT、则应仅根据 TS1和 TS2触发保护。 但是、禁用 TINT 将完全从器件完成的电量监测计算中消除该抖动。 即使禁用、您现在仍然可以读取内部温度。

    Unknown 说:
    实际上是如何触发保护的? DA Config 中有一个设置为最小值/最大值/平均值、但这似乎只是用于报告。 这也会影响其在内部计算阈值的方式。 或者、例如、最热的热敏电阻总是会触发过热?[/QUOT]

    每个温度保护都有一个特定的条件列表、这些条件在触发前需要满足。 由于需要将每个温度传感器(如果启用)视为电芯温度读数或 FET 温度读数、因此根据这些设置的方式会触发不同的保护。 在以下保护中、这将取决于最大电芯温度读数(因为可以启用多个)来触发此保护:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我有一个跟进问题。 是否可以为每个传感器设置不同的跳闸限值? 例如、我们希望将电池温度限制在50C、但适合 FET 和 IC 运行温度高于此值。 但是、如果我们启用内部传感器、系统将在达到50C 时跳闸、但电池仍然很冷、无法充电。 这方面的任何解决方案、或者我们是否只需要将 Int 和 FET 温度保留在计算之外?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    温度保护分为由标记为 SENSORS 的 FET 控制的保护和由标记为 SENSORS 的电池控制的保护。 例如、您可以设置放电过热保护、该保护由标记为 Temperatures 的电芯控制为50C、但您也可以将过热 FET 保护设置为更高的值、它们不会产生干扰。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 INT 传感器是否可以采用不同的处理方式(即在较高的温度下)、或者它是否与放电温度限值相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    内部温度传感器将根据设置方式被视为保护范围内的电芯或 FET 温度。

    此致、

    Anthony