This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:我是否需要将其激活(0x21)并发出复位命令来执行铅酸电池的学习周期?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452664/bq34z100-r2-do-i-need-to-activate-it-0x21-and-give-a-reset-command-to-perform-a-learning-cycle-for-lead-acid

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具与软件:

大家好、我正在通过文档《如何成功完成 bq34z100的学习周期》对铅酸电池组执行学习周期。 在文档的铅酸部分、它没有提到是否需要使用0x21命令激活(启用)它。 但是、在文档的结尾部分、它指出激活它是必要的(尽管本节更笼统)。 我该怎么办? 是否应该为铅酸电池激活 IT 使能? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anon、

    是的、您应该激活它启用。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、一如既往、感谢您。 但如何禁用它呢? 搜索后、我发现需要对.srec 文件进行编程、而无需启用 IT 命令、只需禁用该命令即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anon、

    在该电量监测计上、当其启用时、无法禁用该功能(除非对新的.srec 文件进行编程)。

    此致、

    Adrian