This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:bq24072的 IEC 62368-1证书

Guru**** 2503835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452961/bq24075-iec-62368-1-certificate-for-bq24072

器件型号:BQ24075

工具与软件:

您好!  

我们也需要 符合 IEC/UL 62368-1标准的 G.9证书才能通过认证。  我认为它与 BQ24075证书是相同的。 请将其通过电子邮件发送给我吗?  我们有  CN220TH7 002、但认证公司需要 CN220TH7 001。  如果你能给我们发送一个,那将是很棒的。  

谢谢!

Colin Smith

高级开发人员、

吉博力科技股份有限公司  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请帮助提供您的电子邮件地址、我可以为 IEC 62368-1发送请求的证书和相关报告。 我还通过 E2E 向您发送了一个朋友请求、如果您更愿意通过私人消息而不是通过此公共主题分享您的电子邮件、  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:  

    我已通过电子邮件提供了所需的文档。 如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Garrett