This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300-084:是否有支持 Windows 11 + EV2400 + BQ27520YZFT-G4的驱动程序?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443226/ev2300-084-is-there-a-driver-that-supports-windows-11-ev2400-bq27520yzft-g4

器件型号:EV2300-084
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQEVSW EV2400

工具与软件:

嗨、团队:

使用 EV2300和 BqStudio 将数据写入 BQ27520YZFT-G4时、

我们遇到了无法与 EV2300通信的问题。

没有支持 Windows 11 + EV2300 + bqEVSW 的驱动程序、

但是否有支持 Windows 11 + EV2400 + BQ27520YZFT-G4的驱动程序?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyohei

    遗憾的是、没有支持 Windows 11和 Ev2400的特定驱动程序。 我建议确保对 EV2400使用最新的驱动程序、并查看它是否起作用。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我理解。

    我还有两个问题:

    ・是 BqStudio 1.3.101的最新版本? 我看到1.3.127版本(测试版本)也可用。 此版本的状态如何?

    ・当我使用 EV2300和 BqStudio 将数据写入 BQ27520YZFT-G4时、与 EV2300的通信停止。 是否可以恢复与受影响电路板的通信?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyohei

    我们强烈建议您使用 BQStudio 1.3.127版本。 我们还建议您使用 EV2400。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的答复。

    我将通知客户使用1.3.127版本的 BQStudio。

    了解使用 EV2400可以将失去通信的电路板恢复正常吗?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyohei

    我不能保证 EV2400可以恢复通信、但建议使用 EV2400与我们器件进行通信。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的答复。

    顺便说一下、是否有支持 Windows 11的计划? 如果是、何时提供?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyohei

    我可以就此问题向团队提出问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adriam:

    请确认。  

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    目前建议使用基于 Windows 10的计算机。 我们已经了解 EV2400和 BQStudio 可按预期在 Windows 11机器上运行、因此您的特定配置可能存在问题、这会限制您使用 EV240和 BQStudio 的能力。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    EV2300和 BQStudio 在 Windows 11上无法正常工作、但 EV2400和 BQStudio 是否能在 Windows 11上按预期工作?

    Adrian 提到、没有支持 Windows 11和 EV2400的特定驱动程序。

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyohei

    我们最近从该论坛的另一位成员那里发现、他能够让 Windows 11与 EV2300配合使用。 请查看这些链接:  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448441/ev2300-084-ev2300-driver-on-windows-11-64-bits/5556624#5556624

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448442/ev2300-084-is-there-a-compatible-driver-for-the-ev2300-on-windows-11-64-bit/5556631#5556631

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的答复。

    我从链接中查看了信息。

    这里提到的"隔离存储器"是指 Windows 11中的"核心隔离"吗? 在安全性方面禁用此功能是否安全?

    此外、Windows 10支持将于明年结束、TI 是否计划正式支持 Windows 11? 如果是、预计何时会发生这种情况?

    很抱歉提出了多个问题、但感谢您的帮助。

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyohei

    我无法说明禁用此功能有多安全。 我可以从 Microsoft 链接此页面: https://support.microsoft.com/en-us/windows/device-protection-in-windows-security-afa11526-de57-b1c5-599f-3a4c6a61c5e2

    可能是向 Microsoft 支持团队提出的问题。

    我目前不知道我的团队将来支持 Windows 11。 但是,我可以问我的顾问。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    是否有办法可以恢复与已停止使用 Windows 11 + EV2300 + bqEVSW 的电路板的通信?

    如果您有任何建议、请告诉我。

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyohei

    您看到了什么问题? 设备是否只是完全不再通信?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我的客户使用 EV2300和 BqStudio 1.3.101将数据写入 BQ27520YZFT-G4、但随后与 EV2300的通信中断、无法再写入数据。

    即使将环境更改为 BqStudio 1.3.127、EV2400和 Windows 10后、也无法建立通信。

    此问题出现在两个器件上。 您能否提供此问题的解决方案?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyohei

    您是否能够获得 EV2400/2300的数字逻辑捕获、以便尝试与电量监测计通信?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    在通过 I2C 进行通信时、数字逻辑捕获就像数字信号的通信记录、我的理解是否正确?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyohei

    是的、是这样。 这对于调试 IC 的任何类型的基于通信的问题至关重要。

    此致、

    Adrian