This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:DP 交替模式和 TPS65987 PD

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB1046EVM, SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452943/tusb1046evm-dp-alt-mode-and-tps65987-pd

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: SN65DSI86TPS65987、TPS65987D

工具与软件:

我正在使用 TUSB1046EVM 修订版 F。 该 EVM 的原理图文件与电路板不匹配。  我在 E2E 论坛中找到了正确的原理图文件、但最好通过下面的链接修复它。

https://www.ti.com/tool/TUSB1046EVM#design-files

我一直在遵循下面链接中的步骤并将视频发送到显示器、但在使用 7607.TUSB1046EVM Rev I Firmware.bin 之前、我必须执行额外的步骤 

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417163/tusb1046evm-gettind-dp-working-on-tusb1046evm-rev-f

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400902/tusb1046evm-multiple-modes-not-working-no-display-port-or-usb-data

1) 1)未填充 R13并已填充 R11

2) 2)给 R36添加一个零欧姆电阻、因此 R36/R37短接在一起

无论是否有任何东西被插入 P3、只要 USBC 监视器被插入 P2、我看到 HPDIN 变为"1"。  我想、只要  将从 PC 到 TUSB1046EVM 的 DP 电缆插入 P3、无论是否将任何东西插入了 P2、HPDIN 都应该变为高电平?

我在 J1上使用跳线将 CTL1拉高、这是我预期要做的、但我必须采取的额外步骤是使用 J2上的跳线将 CTL0拉低、以使视频正常工作。  不确定为什么在其他帖子中不需要此功能才能使视频正常工作?  我使用 7607.TUSB1046EVM Rev I Firmware.bin 更新闪存后 、如果没有 CTL1和 CTL0上的跳线、一切都起作用。

在数据表的表7-7中、在 GPIO 模式下是否只有16种均衡设置?  该表看起来如果 EQ1=R 和 EQ0=1、则 SSEQ1和 DPEQ1也必须为"R"、并且在 GPIO 模式下 SSEQ0和 DPEQ0也必须为"0"、这是均衡设置7。  但我想您应该能够在 EQ、SSEQ 和 DPEQ 之间采用不同的设置。

TUSB1046是否能够接受来自 SN65DSI86的 eDP?

我们想将 PPS 作为电力输送功能添加到 TUSB1046电路、因为 TPS65987已在使用、但 尚不清楚 TPS65987是否可以支持 PPS?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443630/tps65987d-why-we-don-t-have-12v-voltage-configure-in-pd-protocol/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    新(修订版 I)固件修复了 PD 控制器固件驱动 CTL1以启用视频的问题。 很高兴听到 EVM 与该固件文件配合使用。

    [报价 userid="416545" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452943/tusb1046evm-dp-alt-mode-and-tps65987-pd "]我本以为只要  将从 PC 到 TUSB1046EVM 的 DP 电缆插入 P3、无论是否有任何插入 P2、HPDIN 应该变成高电平?

    HPDIN 来自 DisplayPort 连接中的受电方、而不是供电方。 由于 USB-C 插座连接到 DP 受电方、因此这是协商 HPD 的位置(通过 PD 控制器)

    [报价 userid="416545" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452943/tusb1046evm-dp-alt-mode-and-tps65987-pd "]在数据表的表7-7中、在 GPIO 模式下是否只有16种均衡设置?[/QUOT]

    每个 EQ 设置与其他两项无关。 EQ、SSEQ 和 DPEQ 不相互依赖、各自具有16种 EQ 设置。

    [报价用户 id="416545" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452943/tusb1046evm-dp-alt-mode-and-tps65987-pd "] TUSB1046能否接受来自 SN65DSI86的 eDP?

    让我内部检查一下、明天继续跟进。

    [报价 userid="416545" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452943/tusb1046evm-dp-alt-mode-and-tps65987-pd "]由于已经使用 TPS65987、我们想要为 TUSB1046电路增加通过 PPS 提供的电力输送、但 尚不清楚 TPS65987是否支持 PPS?

    我们的团队仅支持 TUSB1046和类似的 USB 转接驱动器、不支持 PD 控制器。 我认为这个问题对 PD 控制器团队来说会更好。 您可以提交另一个以 TPS65987D 作为器件型号的 E2E、它将被告知该团队。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我已检查 eDP 问题、是的、TUSB1046可以接受来自 SN65DSI86的 eDP。  如果您想以这种方式路由信号、则应禁用 ASSR。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    为了清晰起见、我需要将  SN65DSI86寄存器0x5A 从0x01 ASSR (默认)更改为0x00标准 DP 扰频器种子以与 TUSB1046搭配使用?

    谢谢!
    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    有关禁用 ASSR的方法、请参阅本 E2E 常见问题解答的底部段落

    如有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane