This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:上电时 SMB 警报设置置为有效

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448652/tps546d24a-smb-alert-geting-asserted-on-power-up

器件型号:TPS546D24A

工具与软件:

你(们)好

我们在设计中使用了 TPS546D24ARVFR。

上电时、我们观察到 SMB 警报引脚被置为有效(驱动为低电平)。

清除故障时、通过写入寄存器(0x3)来恢复该寄存器。

 

以下是 SMB 警报有效时上电时的寄存器转储。

 

您能否帮助了解 SMB 警报断言的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请检查下面寄存器的值以查看导致 SMB_ALRT 的原因(表7-4。 故障保护摘要)

    谢谢

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tahar 我看到故障保护摘要寄存器用于定义故障和警告限值。 但是、根据先前共享的寄存器转储的情况、我看不到任何会导致 SMB 警报的状态寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!  

    您是否在该过程中看到过任何重置或重新启动、是否因此而重置?  

    您是否能够尝试对 故障或警告使用屏蔽功能、以查看哪个屏蔽故障会触发警报引脚。 基本而言、扫描所有故障并查看警报消失的位置。  

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    除了 Tahar 的请求之外、您是否能够捕获 SMB_ALRT、PMB_CLK、VDD5和 VOUT 的示波器波形? 这将帮助我们了解触发 SMB 警报的上电序列的时序。

    此外、我想知道这个问题是否会在每次下电上电时发生、以及是否在任何特定的电源轨上发生。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是所请求的捕获,每次重启时都会观察到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    SMB_ALRT 信号变为低电平的可能原因是 PMB_CLK 信号为低电平、而 VDD5为高电平且 PMBus 处于活动状态。 这可能会导致器件检测到时钟低电平超时、持续时间为25毫秒至35毫秒。 请尝试在激活 VDD5之前或当时将 PMB_CLK 上拉为高电平、看看这是否有助于解决问题。

    谢谢!
    Tomoya