This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:有关备用反激式变压器的另一个问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449004/tps23755-another-question-about-an-alternative-flyback-transformer

器件型号:TPS23755

工具与软件:

您好!

这是有关替代反激式变压器的另一个问题。

您能否检查是否可以使用 POE13F-12变压器? 它的比率为2.85:1:1 (Pri:Sec:Aux)、几乎与 POE13P-12相同、但具有不同的电感- 35uH。

遗憾的是、由于高度限制、我们无法使用 POE13P-12、并且我们正在寻找小于10毫米的较低变压器。

Tnx、

Leonid Genusin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonid:

    我们的 PoE 团队目前已离开办公室、我们将于12月17日回来。 很抱歉耽误你的时间。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonid:

    Wurth EFD15的高度为8.3mm。 您可以考虑 7491193912、其输出额定值为12V 1.2A。

    https://www.we-online.com/components/products/datasheet/7491193912.pdf

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tnx Diang

    据我所知、您建议的变压器具有更好的耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonid:

    没问题! 请告诉我 7491193912是否可行、或者您是否有关于 PoE 的其他问题。

    此致、

    Diang