This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:引脚编号:3上的电源正常连接

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453361/lp5912-power-good-connection-at-pin-number-3

器件型号:LP5912

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在设计中选择了 LP5912-1.2DRVR 这款器件、但我们不确定电源正常引脚状态。 请参阅以下连接和数据表快照。

根据数据表中的建议、提到了连接10k 至100k 上拉电阻器的电源。 是否确实需要上拉电阻器、或者我们可以直接将其保持开路状态?

请提供您的答案的详细理由。

此致、

Haresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haresh:

    如果您打算使用 PG 信号、则必须将其上拉至电压轨、否则 PG 引脚无法在输出处于稳压状态时设置高电平。 如果不打算使用 PG 信号、可以将 PG 引脚悬空。 如果您不需要 PG 信号、则不需要将 PG 引脚悬空。  

    此致、

    Nick