This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:电源管理论坛

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453045/bq25750-power-management-forum

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756

工具与软件:

我需要有关如何配置7节(7节串联)锂离子电池充电参数的指导

  • 电池配置:

    • 7节锂离子电池
    • 最大电压:29.4V (7节电池×每节电池4.2V)
  • 输入电压:

    • VAC:24V
  • 问题:
    a:由于输入电压(24V)低于电池充满电的电压(29.4V)、BQ25750是否能够对输入进行升压以为电池充电?
    b.我应该配置哪些参数才能正确充电? 具体而言:

    • 输入电压 DPM (VAC_DPM)
    • 用于 VBAT 调节的反馈电阻器(Rtop、Rbot)
    • 电流限制(ICHG、IAC_DPM 等)
    • 对此应用至关重要的任何其他寄存器/设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rushikesh 您好!

    a:由于输入电压(24V)低于电池充满电的电压(29.4V)、BQ25750是否能够对输入进行升压以为电池充电?

    -是的、BQ25756可以提高电池电压。


    b.我应该配置哪些参数才能正确充电? 具体而言:

    • 输入电压 DPM (VAC_DPM)

      -这些设置将取决于您的输入源。 您可以使用电阻器设置或寄存器设置来调整设置。
    • 用于 VBAT 调节的反馈电阻器(Rtop、Rbot)

      -默认 EVM 电阻器将适用于此操作。 默认 EVM 电阻器为 Rtop = 249kΩ 和 Rbot = 13.7kΩ

    • 电流限制(ICHG、IAC_DPM 等)

      -这将取决于电池。 这可以使用 ICHG 电阻器或 ICHG 寄存器进行调整。

    • 对此应用至关重要的任何其他寄存器/设置

      -这些其他设置将取决于您的应用程序。

    顺便说一下、这里是 BQ2575X 系列常见问题解答、供参考

    此致、
    埃森·加洛韦